Operator CameraGrayLineBase

Operator Library: Hardware Platform

此運算子代表 Camera Link base 組態模式下的灰階線形掃描相機與 VisualApplets 之間的影像資料介面。 此運算子需要一個型別為 CAM 的 VisualApplets 資源。 請在資源對話方塊中設定相機的資源索引。 資源索引 0 會將相機對應至連接埠 A,而資源索引 1 則會將相機對應至連接埠 B。 請參閱 'Allocation of Device Resources' 以取得詳細資訊。

可以設定此 Operator 以支援 CameraLink 標準指定的不同資料格式。 使用參數 Format 將相機 Operator 設定為與相機相同的模式。

已設定引數的格式會進行轉換,以符合相機 Operator 的輸出鏈結格式。 輸出鏈結可以設定為多種 Bit Width。 如果相機格式的 Bit Width 大於輸出鏈結中設定的 Bit Width,則會透過在較低位元位置新增位元來執行轉換。 但是,如果相機格式的 Bit Width 小於輸出鏈結上可用的位元數,則只會使用最高有效位元。

此外,必須在輸出 link 中指定可能的最大影像尺寸。 然而,實際傳輸的影像大小可能會較小,但絕對不能超過此參數設定的最大值。 對於 1D 影像協定,高度將被忽略。

適用於硬體平台
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

I/O Properties

Property Value
Operator Type M
Output Link O, 影像資料輸出

支援的 Link 格式

Link Parameter Output Link O
Bit Width {8, 10, 12, 14, 16}
Arithmetic unsigned
Parallelism 4
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

參數

UseDval
Type 動態讀取/寫入參數
Default Dval_Enabled
Range {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

透過將此參數設為 Dval_Disabled,即可支援未完全符合 Camera Link 規格的相機。 在停用模式下,會使用控制訊號 Lval 和 Fval 來解碼像素。 在啟用模式下,則會使用額外的 Dval 訊號。 一般情況下,使用者不應修改此參數!

Format
Type 動態讀取/寫入參數
Default SingleTap8bit
Range {SingleTap8bit, SingleTap10bit, SingleTap12bit, SingleTap14bit, SingleTap16bit}

此參數指定所連接相機的資料格式。 此格式必須與相機組態相符。

使用範例

以下範例顯示了 CameraGrayLineBase 運算子的使用方式: